This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:视频解码器的模拟输入范围

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150, TVP5160, TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630885/tvp5150am1-analog-input-range-of-video-decoder

部件号:TVP5150AM1
主题中讨论的其他部件:TVP5150TVP5160TVP5147

您好,

我们需要为摄像机模块 CS0313-PB使用解码器IC,

摄像机输出为“复合视频信号:1.0Vp-p,75欧姆”。

我们计划与TVP5150一起移动,但其最大模拟输入范围为0 0.75 VPP。

我认为这两种设备都很难连接,请您推荐任何合适的部件或解决方案吗?

此致  

Jom sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jom:

    请参阅以下位置的便利贴:
    e2e.ti.com/.../62.2064万

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jom,

    请参阅数据表中的应用图6-1,您会看到,正是出于这个原因,在输入路径上推荐有一个电阻分压器:)

    此电阻分压器保持正确的75R端接。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsvetolin

    您是否可以建议使用任何推荐的部件?

    此致,

    Jom Sabu

    茨韦托林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    感谢您的回复,
    我们需要将Tvp5150与IMX6Solo连接起来,我认为这两个接口在技术上都可以。
    您以前是否有过这方面的经验,是否有任何问题(如图像质量或滞后问题)?

    此致
    Jom sabu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jom,

    正如我之前提到的那样,TVP5150应该适合此应用程序。

    如果您需要更高的质量,可以使用TVP5147或TVP5160

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom,
    TVP系列设备的数字输出是标准格式,因此应与任何符合标准的接收器配合使用。
    在质量方面,TVP5150系列是较低质量的设备。 要获得更高的解码器质量,您还可以查看TVP5147和TVP5160。
    关于延迟,TVP设备将引入少量扫描线路延迟的最小延迟,这相当于约240uS,具体取决于使用的设备。 TVP5160的3D梳状滤波器大约有2个延迟字段。
    许多客户已将TVP设备连接到iMX处理器。
    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve

    感谢您的支持!

    我们使用VGA摄像头, 其分辨率为640 X 480。

    TVP5150,是否可以在VGA质量上工作?

    此致

    Jom Sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能,TVP5150不能与VGA摄像头配合使用。

    数据表第一页的1.1 部分列出了支持的格式。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    摄像机输出为复合视频信号(单NTSC/PAL)。

    像素:640x480

    请浏览随附的摄像机详细信息。

    是否可以与TVP5150连接?

    此致  

    Jom sabu

    e2e.ti.com/.../CS0313_2D00_PB_5F00_TV-SPEC-20170731_5F00_for-sales-use-purpose.pdf</s>2017.0731万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom,
    如果模拟输出为PAL或NTSC,则应该可以正常工作。

    作为测试,请尝试将摄像头模拟信号输入到正常的电视CVBS输入中。 如果映像正常,则它也适用于TVP系列设备。

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    感谢您的回复!

    分辨率或帧速率是否重要?

    此致
    Jom sabu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但摄像机似乎从传感器格式转换为标准PAL/NTSC格式,因此传感器特性对于输出视频并不重要。

    PAL和NTSC具有非常特定的活动分辨率,线速,帧速率和交错,因此只要摄像机从传感器特性转换为标准格式,就不会有影响。 我们只关心输出模拟格式。

    您可能会看到左/右/上/下边缘有黑色区域,但这取决于摄像机是否将640x480的帧大小调整为NTSC/PAL。 如果摄像机不执行任何缩放,则您可能需要使用目标处理器进行缩放,但这完全取决于您的特定应用。

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    它的生命周期如何?

    我们已经看到manyTVP5150部件是NRND,其中一个部件处于活动 状态,但其成本是其它部件的两倍。

    您能否为新设计推荐任何零件?

    此致

    Jom sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NRND并不表示设备已过时。 目前没有计划使此设备系列过时。

    NRND简单地意味着支持设计几乎只限于我所了解的情况,并且通过这个论坛。

    巴西,

    Steve