This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:AVDD中单极电源的数据格式和ADS1282的参考电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642126/ads1282-data-format-for-unipolar-power-in-avdd-and-vref-for-ads1282

在“线程:ADS1282”中讨论的其他部件

部件号:ADS1282

您好,我计划使用ADC1282进行高精度测量,事实是要测量的信号是单极的,我想知道使用此配置输出数据是如何的。 双极配置为:

AVDD = 2.5V

平均电压=-2.5V

VrefP = 2.5V

VrefN =-2.5V

如果我正确理解了数据表,我的数据格式将是:

参考电压=参考电压-参考电压= 2.5 -(- 2.5)= 5V

VIN_Max =参考电压/ 2 = 2.5V 7FFFFFFEh

VIN_MIN =-Vref / 2 =-2.5V 8000.0001万h

但我不清楚单极配置的数据格式是什么:

AVDD = 5V
Avss = 0
VrefP = 5V
VrefN = 0

现在,数据格式如何?????????????????????????????????? 输入的格式是什么????????????

如果信号是单极的,有一种方法可以使用ADC的31位而不必丢失符号位(尽管我必须在代码中创建掩码)????????????????????

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bugmenot!

    ADS1282的输出代码将始终采用二进制二进制补码格式(参见表13)。 当您从使用+/-V 2.5 的双极设置转换为使用0-5 V的单倍设置时,您实际上是通过向输入信号添加偏移量来水平转换所有内容。 FS+仍将为7FFFFFFFh,FS-仍将为800万 h等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tom,

    这意味着我的数据将是:
    + FS = 5V差动输入 7FFFFFFH
    0 = 2.5V差动输入0万h
    -FS = 0V差分输入 800万小时

    如果是这种情况,我可以使用掩码(在微控制器代码中),这样我的单极范围是0到5V。

    如果不可能,当要测量的信号为单极时,您建议采用哪种配置?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-正确! 如果您愿意,您可以使用micro将B2C更改为直二进制。 祝您度过美好的一天,如果您还有其他需要我们帮助的事情,请随时告知我们。