This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS800:ADS800

Guru**** 1830300 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA355, TINA-TI, ADS800, LMH6550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639516/tina-spice-ads800-ads800

部件号:ADS800
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,OPA355 LMH6550

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,


我没有获得ADS800的SPICE模型,有人能帮我获得ADS800的SPICE模型吗。 第二个问题是,ADS800数据表介绍了两种模式

1)差动模式:输入范围为1.25V至3.25V

2)单端模式:输入范围0.25V至4.25V

我的应用是检测最小峰值20mV的2MHz脉冲信号。 ADS800是否是适合我的应用的正确器件? 数字输出是什么,如果我提供0V和20mV的输入,两个数字输出是否相同。

此致

Ajay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay

    您的20mV信号接地是否参考(即 0V至+20mV)或接地上方是否有一些直流偏移?

    检测ADC是否可以与输入信号进行交流耦合,或者您是否需要有关该信号的直流(低频)信息?

    20mV信号源的驱动(输出阻抗)能力是多少?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:


    感谢您的回复。

    20mV信号相对于接地,无直流偏移。 它可以是交流耦合,因为信号中没有直流元件。 到目前为止,我们计划使用OPA355 OP-AMP来驱动ADC输入端的信号。 实际方案如下

    ADL5011 (射频探测器-模拟器件)--- OPA355(OP-AMP- TI--去除直流偏移,带单位增益)-------  ADS800 (ADC-TI)

    如果我们需要使用差分模式或单一模式,请建议您这样做。 因为精确度对于此应用非常重要。 如果您可以为ADC建议ADS800差模驱动器方案,那将是非常好的。  

    谢谢,此致

    Ajay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ajay
    如果使用差分信号驱动,这种类型的ADC通常具有更好的性能和抗噪性。
    像LMH6550这样的信号可能适合将SE转换为该信号频率的差分信号。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢你的帮助。

    此致