This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:未显示DAC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631944/dac38j84evm-no-dacs-shown

部件号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38J84TSW14J56EVM

大家好,只 需使用TSW14J57和HSDC Pro启动DAC38J84 EVM即可。 GUI窗口下拉菜单选择DAC没有条目。 切换到ADC时,有许多ADC。 我在某处丢失了一个文件吗?感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    不幸的是,此版本的TSW14J57还 支持DAC。 您需要将其与TSW14J56EVM交换。 很抱歉提供错误信息。 但是,该主板的下一版本(修订版E)将支持DAC。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您的意思是 "很遗憾,目前还不支持DAC。" 因此,Mouser 的网页引用“评估A69 JESD204B DAC和ADC性能”(无论A69认证的含义是什么)是不正确的,因为不支持DAC。 因此,TI网页包含以下文字:“TI TSW14J57评估模块(EVM)是下一代模式发生器和数据捕获卡,用于评估新 的TI JESD204B系列高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的性能”,而该网页在该日期是不正确的。 因此,TI的SLWU092页详细描述了模式发生器操作(带DAC),这是不真实的。 因此,尽管出现了PCB问题'D',该设备尚不能提供其公开声明功能的50 %。 非常感谢TI浪费了我雇主的金钱和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    请向我发送一个送货地址和电话联系方式,我将立即向您发送一个TSW14J56EVM。 然后,您可以使用我们的FedEx账号免费将另一块板发送回给您。

    此致,

    Jim