This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:开机时间

Guru**** 2896570 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639253/dac8411-power-up-time

部件号:DAC8411

您好,

我想知道 DAC8411的“通电复位”的通电时间。

数据表中只有"从断电模式中出来"的通电时间(典型值为50微秒)。

如果可能,我想 知道开机时间的最大值。

 此致,

Kiyoshi Iwai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiyosi-san,

    感谢您的查询。 您可以查看数据表的图31。 如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam:

    感谢您的回答。 我看了图31 "开机重置为0V开机故障"。

    您的意思是浮点时间与通电时间相同吗?

    图31显示时间域中浮点的宽度约为3毫秒。  

    因此,开机时间(从开机重置中恢复)为3毫秒,对吗?

    我想在AVdd加电后尽快将数据设置为DAC8411。

     开机后,是否必须等待3毫秒才能将数据发送至DAC8411?  我想时间太长了。

    请告诉我。

     此致,

    Kiyoshi Iwai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiyoshi:

    让我与设计团队核实一下,并了解从通电重置到编程之间所需的延迟。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiyoshi:

    我收到了内部团队的回复,他们认为200 us应该没问题,尽管我们没有对该参数进行任何描述。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam:

    非常感谢。

    我明白了。

    此致,

    Kiyoshi Iwai