This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:输出上有电容器时DAC的振荡

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629931/dac8411-oscillation-of-dac-when-capacitor-on-output

部件号:DAC8411

我有 一系列 DAC8411输出的铁氧体片磁珠,带有100nF电容器到GND,以形成LC滤波器。

铁氧体磁珠为1500OHM @ 100MHz。 (HZ0402A152R-10)

DAC8411在连接电容器的情况下,其输出具有100KHz振荡。 未连接任何其它设备。

铁氧体短路根本没有帮助,摆动仍然存在。

这种情况会发生吗?

使用1.5K电阻器和100nF电容可用作RC滤波器,但使用铁氧体和电容时,DAC会振荡。

铁氧体磁珠本身,不带滤波电容器,也接合良好。

感谢您提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerhard:

    DAC8411字符串的输出通过放大器进行内部缓冲(参见数据表中的图74),因此,当输出上有较大的电容负载时,它可能会出现稳定性问题。 事实上,如果您查看设备的规格表(第5页),就会发现一个称为'电容负载稳定性'的规格,其额定值为1000pF。 您的负载100nF远远超过了该限制。 在输出中添加串联电阻时,将输出与电容器隔离,这使内部放大器可以看到更小的电容负载。

    我建议您坚持使用RC或使用可处理大电容负载的放大器缓冲输出。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对此问题没有其他问题,请标记'此问题已解决我的问题'。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拆下电容器即可解决此问题。

    谢谢