This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:DAC8871缓冲参考连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8871, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631743/dac8871-dac8871-buffered-reference-connection

主题中讨论的其他部件:DAC8871OPA2277

数据表中的图40显示了在VREFH-F和VREFL-F上具有RC低通的缓冲器驱动参考输入  您能否提供有关这些组件的适当值以及每个OPA2277运算放大器上的反馈电容器的指导?  我受限于电阻器的大小,因为我想将分流器的压降最小化到7.5kohm的输入电阻。  值得注意的是,DAC8871的评估板没有为参考输入实现此拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    感谢您的查询。 您可以查看以下E2E螺纹以了解相关说明。 EVM提供了简化的电路,这是正确的。 参考缓冲器上的反馈组件用于提高系统稳定性,这是所用运算放大器和DAC参考输入的输入阻抗的一个因素。

    e2e.ti.com/.../230.3065万

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师