This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:此DAC板是否与Xilinx FPGA板的HPC或LPC兼容? 或者需要哪种FMC-DAC适配器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641431/dac34h84evm-is-this-dac-board-is-compatible-with-hpc-or-lpc-of-xilinx-fpga-boards-or-which-fmc-dac-adapter-needed

部件号:DAC34H84EVM
线程中讨论的其他部件: FMMC-DAC适配器TSW14J10EVMDAC38J84EVMCDCE6.2005万

您好  

我一直在为我的系统设计寻找DAC,并在上找到了您的帖子

e2e.ti.com/.../16.7176万   

似乎有人将ML605 Xilinx FPGA与DAC34H84EVM板配合使用。 我想将ZC706 HPC连接与DAC34H84EVM一起使用,需要使用哪个FMC-DAC适配器?

或者是否有适合于具有FMC-DAC适配器的Xilinx FPGA的DAC?

请告诉我

谢谢,此致

Imran Sheikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Imran Sheikh,

    是的,您需要FMC-DAC适配器,以便将物理连接器连接到TSW14J10EVM的FMC连接器。 由于FPGA正在通过JTAG进行编程,因此在将任何ADC/DAC EVM与ZC706进行连接时需要TSW14J10EVM。

    我知道我们已经使用ZC706测试了DAC38J84EVM系列(本机FMC连接器),并且能够立即开始原型设计。 不过,我会先确保发援会符合你们的规格。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran,

    有一点说明。 FMC-DAC适配器用于将我们的非JESD DAC (如DAC34H84EVM)连接到使用FMC连接器的FPGA板。 您不需要TSW14J10EVM。 TSW14J10EVM 板允许客户将我们的JESD DAC EVM连接到某些Xilinx 板上的FMC连接器,并操作我们的HSDC Pro GUI。 至于与ZC706的连接,您需要查看所有三个板的示意图,以验证其是否工作正常。 随附FMC-DAC适配器和DAC34H84EVM原理图。 有关ZC706的原理图,您需要联系Xilinx。

    此致,

    Jim  

    e2e.ti.com/.../DAC34H8XEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdfe2e.ti.com/.../4760.FMC_2D00_DAC_2D00_ADAPTER_5F00_D_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim
    是否可以在不使用DAC34H84EVM软件控制的情况下对DAC34H84EVM进行编程? DAC34H84EVM板上是否提供任何外部SPI接口引脚? ,以便使用FPGA进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran,

    您可以卸下跳线JP6,JP9,JP12和JP13,以断开FTDI 与DAC SPI引脚的连接,并使用接头引脚引入外部SPI。 但CDCE6.2005万不提供此选项。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim
    感谢您的澄清
    我想知道的关于CDCE6.2005万的另一件事。
    1) CDCE IC通过DACCLK (SH1),DACCLKC (SH1)为DAC提供时钟,但DAC具有来自DACCLK (SH3),DACCLKC (SH3)的时钟输入,我在示意图DAC34H8XEVM-SCH_C pdf中未找到DACCLK (SH1)和DACCLKC (SH1)。 两者是否相同?
    2)我是否可以使用CDCE6.2005万的时钟通过引脚J22 (DACCLK2_C)和J23 (DACCLK2)从FPGA向DAC提供外部时钟?

    谢谢,此致
    Imran Sheikh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事我想知道
    Fifo_OSTR (SH4)针的用途是什么? 它的真正用途是什么? 为什么它在DAC上可用?