This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:如何配置未使用的SYSREFCDP/M引脚

Guru**** 2582005 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631712/ads54j54-how-to-configure-for-unused-sysrefcdp-m-pins

部件号:ADS54J54

您好,

我的客户有关于ADS54J54的问题。

[Q]

请告诉我如何为未使用的SYSREFCDP/M引脚配置(终止和注册设置)。

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    将SYSREFCDP连接至GND,将SYSREFCDM连接至DVDD。 将“0”写入 地址0x3的位7,将“000”写入地址0xC的位D5-D3。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的快速响应和清晰评论。
    我明白了。

    感谢您的大力支持!

    此致,
    Hiroshi Katsunaga