This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE LabVIEW开放源代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641698/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-labview-open-source

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298

嗨,我是Dongjun Lim

我最后一个问题的答案是好的。

我还有一个问题。

我从该网站安装了LabVIEW软件(ADS1298 ECG FE评估软件)

但这不是开放源代码

我需要开放源代码并能够对其进行修改。

我能否获得LabVIEW开放源代码?

我的电子邮件地址是im3798@naver.com

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dongjun!

    感谢您继续关注ADS1298的使用! 国家文书写了一篇关于'开放源代码'的小文章,你可能会发现有趣,你可以阅读文章这里:

    与ADS1298ECGFE-PDK关联的软件是使用LabVIEW (用于GUI)和Code Composer Studio (用于DSP上的固件)开发的。  也就是说,我们可以将您指向项目的源代码,但您可能无法对其执行任何操作,因为它需要LabVIEW的许可副本和较早版本的CCS。  

    如果您对开放源代码感兴趣,您可能需要查看这些项目:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tom

    我知道LabVIEW需要许可证。

    我已经在使用LabVIEW进行开发。

    我需要的是TI开发的ADS129xECG-FE的源代码。

    我可以接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ftp.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的善意
    但是,我需要的是可以修改的源文件,而不是安装文件。
    是不是不可能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,Dongjun,

    我以为来源也在那里。 让我看看我是否可以找到它并为您提供链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tom
    我希望你能找到它。
    您可以通过我的电子邮件或在此处回复发送邮件
    祝你度过美好的一天

    此致

    东军