This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42EVM:ADS54J42EVM JESD204B 4线路CFG?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641977/ads54j42evm-ads54j42evm-jesd204b-4-line-cfg

部件号:ADS54J42EVM
本线程中讨论的其他部件:ADS54J60EVMADS54J40

戴尔

我们正在考虑开发 ADS54J42

我们有ADS54J60EVM。

请帮助我使用CFG文件,该文件可以在ADS54JxxEVM中运行JESD204B 4Line。

我们将其设置如下。

*采样使用276.48Mhz

*带宽为120M。

*系列使用四行。

* LMFS为4211。

*无小数点。

我希望获得有关设置值的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry

    安装ADS54Jxx EVM GUI后,导航至计算机上的以下目录:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS54Jxx EVM GUI\Configuration Files

    有几个文件以文本“ADS54J40_”开头,这些都是加载到ADC的寄存器设置。

    对于您要查找的模式,文件名为"ADS54J40_LMF_4211.cfg"。

    此致,

    Jim B