This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:用于5V时的ADS7828参考

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631698/ads7828-ads7828-reference-for-use-at-5v

部件号:ADS7828

ADS7828

全部:

如果ADS7828由5V电源供电,是否可以使用内部2.5 电压参考,还是需要使用外部5V参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表:“ADS7828可以使用内部2.5V参考或外部参考进行操作。 如果使用+5V电源,则需要外部参考,以便为0V至+Vdd模拟输入提供完整的动态范围。' 但是,如果输入保持在2.5V以下,2.5V参考是否可以与5V电源一起使用? 当使用具有5V电源的2.5V内部参考时,我看到ADC值中的情况更不肯定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,您好!

    通过+5V电源,可以使用内部2.5V参考电压或外部参考电压。

    如您所述,如果使用内部参考电压时输入电压保持在2.5V以下,则不会遇到任何问题。 同样,如果使用外部5V参考,则输入电压最高可达5V。