在“线程: LMH6702”中讨论的其他部件
大家好,
我们正在使用 ADC0.82万进行脉冲信号采样(脉冲重复间隔= 1US,脉冲宽度= 200nS,脉冲电压电平:300mV到2.5V)。 当我们在Chipscope (Xilinx ISE)中绘图时,我们看到输出峰值。 即使在向ADC输入应用DC信号时,我们也会观察到峰值。 根据TI先前关于在ADC输出和FPGA之间添加缓冲器的建议,缓冲器不会减少峰值。 还在输入端增加了50欧姆电阻,但仍不能降低峰值。 请提出建议,因为在ADC.e2e.ti.com/.../ADC0.82万_5F00_Schematic_5F00_Spike_5F00_issue.pdf的输出中观察到高峰,可能会出现什么问题
使用 LMH6702将LPF部件LT6600与电压随动件一起添加到ADC前面,但未解决ADC输出的峰值问题
请找到用于过滤部分的附件。 我们使用了两 个ADC0.82万_filter_amplifier.pdf路径,一个路径绕过LPF部分。 旁路路径仅包含电压随动件(使用的部件 LMH6702),我们无法减少ADC输出的峰值。 还增加了50ohm系列电阻器,但没有改进输出峰值降低。 请建议在50欧姆跟踪到ADC输入(1Mohm)之间需要的任何阻脚匹配,添加了50欧姆并联电阻器,没有发现任何改进。
我们对输出代码变化的要求应该在5到6个计数范围内,但我们观察到由于ADC输出峰值而导致的至少100个计数变化
请查找ADC输出代码图(Xilinx芯片范围图)的附件,该附件具有峰值和 1MHz_1V_200nS_pulsewidth_input_to ADC0.82万.pdf ADC模拟脉冲输入(1MHz,200nS脉冲宽度,1V输入电平)