This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:AVDD电压电平

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631690/ads1262-avdd-voltage-level

部件号:ADS1262
主题中讨论的其他部件: ADS124S08EVM

您好!

我正在使用基于ADS1262的小麦石桥式温度传感器。  ADC和所有模拟端组件位于同一个定制板上,与ADC通信的微控制器位于另一个定制板上。  

- ADC板的输入功率为~USB-4.8V,通过4.7 电源供电。  目前,这是Vdvdd。

-主板上有一个电压基准3.3V。  此电压激发Wheatstone桥,用作VREF。  我也用它来做vavdd!!!

*主板已经建成,电路运行良好...
但是,在查看数据表时,我发现Vavdd应该是4.75 5.25V,这当然会使我的设计不符合要求。  我选择这家酒店的原因是我不使用内部参考,所以我想在模拟端使用噪音较小的源。  这会带来哪些问题?

将传入的USB ~Vavdd连接至4.7 Vavdd会对噪声性能产生什么影响?  我怀疑这是用于提供PGA上的放大器和内部参考-我是否漏掉了其他东西?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Neal,

    我怀疑ADC的性能,特别是模拟PGA的性能可能会受到影响。

    另一个潜在的关键问题是AVDD供应的POR阈值。 ADS1262在内部保持重置状态,直到模拟电源电压超过POR阈值。 此阈值约为3至3.5 V,因此您可能会发现根本无法与某些设备通信!

    对于从USB断开的设备,我建议使用升压转换器,然后使用5V LDO,以确保稳定且低噪声的电源电压。 您可以在ADS124S08EVM上看到此电路的示例。 请参阅用户指南末尾处的EVM示意图: www.ti.com/.../sbau272

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris。
    非常感谢您的回复! 你在第一句话中的意思是什么:“我怀疑ADC的性能,特别是模拟PGA的性能可能会受到影响。 "? 是从噪音还是从重置角度?

    我很惊讶我们没有遇到ADC重置本身的问题,但它还没有发生(或者没有很规律地发生)。

    为了清晰,我仍打算为Wheatstone提供参考电压,并为3.3V稳压器提供参考电压。 我想将4.7 -4.8 直接用于Vavdd (而不是+Vdd 3.3)。 我会有一个合规的Vavdd,我唯一担心的是噪音是否会更糟...

    谢谢,
    Neal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Neal,

    很难确切地说可能会产生什么影响,因为我们没有AVDD供应如此低的数据。 但是,我想噪声,偏移,增益误差,线性等都可能会从典型的数据表规格中降级。 除了推荐的操作条件之外,我们真的无法保证任何性能指标。


    对于USB电源:

    对于ADS1262,USB 5V电源是否足够清洁也很难预测。 每个USB端口都有一些不同,有些端口输出的电压可能低于4.75 V (同样超出ADS1262的规格)。 一般而言,台式计算机的USB设备更好,更干净,而笔记本电脑的USB设备更少。

    我认为有了良好的印刷电路板布局和良好的电源去耦合,您可以减轻嘈杂电源的影响。 但是,如果噪声性能确实是您的应用的一个主要问题,而使用ADS1262所需的额外成本是值得的,我想我会考虑将更高质量的电源与ADS1262结合使用; 否则,您最好选择成本较低的ADC。


    对于参考电压:

    我看不到保持3.3 V基准/桥激励电压有任何问题。 但是,ADS1262可以在外部5V参考下工作,因此如果您确实决定为AVDD添加升压转换器+ LDO,我也可以考虑升级到5V参考源(需要~Ω 5.3 -V电源),以增加信号振幅以获得最佳分辨率。


    此致,
    Chris