This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:是否可以对ADS5263 EVM板进行外部编程?

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641693/ads5263evm-can-i-externally-program-the-ads5263-evm-board

部件号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他部件:ADS5263

大家好,  

在ADS5263 EVM中,我是否可以通过ADS5263 EVM上提供的外部SPI分路器对ads5263进行外部编程,如下图所示,而无需使用EVM板上提供的USB?

此致

Amit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    在没有FTDI USB芯片的情况下,对ADS5263进行编程应该不会出现任何问题。 只需卸下L7以关闭FTDI芯片,并确保两个活动SPI驱动程序没有冲突。

    此致,
    奥卢