This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DAC8560EVM-PDK:缺少64位DXP驱动程序?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631591/starterware-dac8560evm-pdk-64bit-dxp-driver-missing

部件号:DAC8560EVM-PDK
本线程中讨论的其他部件:DAC8881EVM-PDKDXP

工具/软件:Starterware

 启动并 运行DAC8881EVM-PDK时遇到一些问题。

我们的Windows设备管理器中缺少DXP驱动程序。

我们尝试手动安装此驱动程序,但很遗憾,它只能在32位Windows系统上运行。

您是否能够为我们提供64位驱动程序?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bond:

    这可能不是64位驱动程序问题,而是操作系统版本问题。  搜索e2e后,我发现MMB0仅与Windows 7及以下版本的操作系统兼容。

    请查看以下链接:

    e2e.ti.com/.../29.8652万

    此致,

    马特