主题中讨论的其他部件: DAC3484, THS3217
您好,
我的客户正在使用DAC3162 (500Msps),并面临以下问题。 请帮助尽快获得答案。 他们希望明天就能得到答案,因为PCB计划已过期。
在其系统中,DAC3162和LCOS显示屏共享附加结构图中的'LVDS Lcoslk 120MHz'。
LCOS面板需要获得DAC3162的‘DACA'和‘DACB'对齐的模拟输出信号,以获得清晰的图像(1080p 120fps), 但是,输出图像由于数据A和B处理时间之间的延迟而被DAC3162的输出失真,如下图32所示(如下所示)。
另一个问题是IOUTP和IOUTN的输出范围过低,约为0.5V。 LCOS面板需要使0V至6V峰值到峰值。 因此,它们正在使用外部运算放大器(MAX228)来充分输出大约12倍的DAC。 他们希望了解如何提高DAC3162的输出电平,以及如何获得0V至6V模拟输出的应用说明。
如果可以解决此问题,他们还希望获得有关1Gsps双通道DAC的建议。
1. 我们使用双通道输出DAC3162。 我们刚刚注意到模拟输出端口A和B的半时钟相位关闭。
对于我们的应用,端口A和端口B的输出应该对齐。
请告知我们如何解决此问题。
2. DAC3162的输出范围为0.5Vpp,带直流偏移电压。
我们需要将DAC输出信号从0.5Vpp放大到6Vpp,摆幅为0V至6V,偏压为3V。
您是否可以对获得6Vpp的应用电路提出任何建议?
此致,
Shaka Lee