This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:POR

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631267/ads1120-por

部件号:ADS1120

我们有许多使用ADS1120的原型主板。 这些设备是在我们了解DVDD供应坡道要求之前设计的,其供应坡道比规格快得多。 这些主板在+71°C条件下经过测试并正确通电。 如果这些措施继续发挥作用,将是非常有益的。 您是否知道ADS1120 POR在71°C下是否可以继续正常工作,或者它是否会随着时间的推移而降级并停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    温度升高会使问题更加严重。  如果它工作正常,很可能会继续工作。  温度和晶圆工艺变化是影响POR的两个已知变量。  您是否有示波器镜头,您可以发送给我以显示您的斜坡?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob

    电压的斜坡是:

    此致

    Richard F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我的请求应该更加具体一点。  此示波器图是在ADS1120的DVDD引脚处拍摄的吗?  最大的问题是从0伏到1.6V的时间。  从我所看到的模拟数据来看,您在室温下应该可以正常工作。  正如我前面所说的,随着温度的升高,问题确实会变得更加严重。  很遗憾,我没有您预期的最高温度的模拟结果, 但是根据示波器镜头,您可能会面临一些风险。  设备不应随时间而降解,但其他组件可能会随着电容器老化而降解。

    如果示波器镜头不在ADS1120引脚处,那么我将查看DVDD引脚处的斜坡。  有时,您可以将电源引脚处的旁通盖更改为较高的值,以降低斜坡速度,并且由于陶瓷保护盖的ESR/ESL较低,仍能获得良好的旁路(去耦)。  您可以尝试1uF帽,看看这是否有助于伸展坡道的早期部分。

    此致,

    Bob B