This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:如果未使用的模拟输入浮点,会发生什么情况? 为什么建议将它们与VDD绑定?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1291, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631453/ads1292-what-happens-if-unused-analog-inputs-float-why-the-recommendation-to-tie-them-to-vdd

部件号:ADS1292
主题中讨论的其他部件: ADS1291

我正在使用ADS1292执行一个电路,我不知道是否将使用第二个通道。

如果使用了它,我宁愿不添加额外的部件,也不想增加输入网的轨迹长度,只是为了在不使用时将引脚拉起来。

不管怎样,是否使用它们取决于主板连接到的内容。

如果我不将IN2N/P或IN3N/P连接到AVDD,而是让它们保持浮动状态,可能会发生什么(坏事情)?

(请参阅数据表第12页,注释1)

谢谢!

Eamon Egan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eamon:

    通常,我们建议将未使用的输入与某些电源电压绑定,以最大限度地减少设备的漏电流。 它还可以减少因耦合到零件而产生的不必要噪音。 在大多数情况下,我认为引脚保持浮动的影响相对较小,但我们建议将此作为最佳实践,以确保设备的最佳性能。

    如前所述,即使您使用的是ADS1291而不是ADS1292,您仍可以写入CH2SET寄存器。 在这种情况下,我建议您在不使用输入时,至少将信道2的MUX配置为输入短路。

    IN3P/IN3N引脚与ADS1292R版本中生成的呼吸调制信号共享。 对于ADS1291和ADS1292,此功能将被永久禁用,因此必须将0x02写入RESP1寄存器。

    此致,