This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:电压输出引脚(如果未使用)的端接(仅限电流输出)

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760, DAC8750, DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641883/dac7760-termination-of-the-voltage-output-pins-if-they-are-not-used-current-output-only

部件号:DAC7760
主题中讨论的其他部件: DAC8760, DAC8750, DAC7750

亲爱的先生们:

DAC7760/DAC8760数据8760数据表的数据表中没有说明如何在仅使用电流输出时终止电压输出信号。

我在数据表和评估模块手册中都没有发现这方面的信息。

请您提供这些信息吗?

非常感谢,

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernhard,

    VOUT只是缓冲DAC输出,因此只是运算放大器的输出。 它不需要任何特殊终止。

    或者,如果不使用DAC8750/DAC7750系列7750系列器件,则可以考虑不具有VOUT阶段的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,
    我在一个链中有4个这样的设备-其中2个正在使用电压输出。
    剩下的一个问题-感应和补偿引脚如何? ...让它们也开放?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernhard,

    在这种情况下,我还会将VOUT视为标准运算放大器。 VSENSEN应连接至GND,我将VSENSEP连接至VOUT,以便在意外启用VOUT时,VOUT放大器不会开路和消耗过大电流。

    如果您不担心意外启用的情况,则所有内容都可能保持浮动,但我建议使用上面建议的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,
    非常感谢-就是这样!

    此致,
    Bernhard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernhard,

    很高兴我们能提供帮助。

    如果在您的设计周期中还有什么我们可以帮助您的,请告诉我们。