This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:SYNCb引脚开始传输K 28.5 字符时的极性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631657/ads54j54-polarity-of-syncb-pins-when-it-starts-transmitting-k28-5-character

部件号:ADS54J54

您好,

我有关于ADS54J54的问题。

[背景]

D/S P.27 7.3 .3.1 JESD204B Initial Lane Alignment (ILA)(D/S P.27通道初始通道对齐)中有如下说明。

<D/S>

检测到SYNCbAB输入引脚上的逻辑电压过低时,ADS54J54设备开始在通道A和B上传输逗号(K 28.5)字符,以建立代码组同步。

检测到SYNCbCD输入引脚上的逻辑高电平后,ADS54J54设备将开始在通道C和D上传输逗号(K 28.5 )字符,以建立代码组同步。

[Q]

当SYNCbCD开始传输K 28.5 时,它的极性是否真的与SYNCbAB相反?

这是(粗体)错误吗?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    这是一个错误,因为两个同步可以共享数据表中提到的相同输入源。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    好的,我明白了。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga