This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:如何配置未使用的SYNCbCDP/M引脚

Guru**** 2513655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631639/ads54j54-how-to-configure-for-unused-syncbcdp-m-pins

部件号:ADS54J54

您好,

我的客户有关于ADS54J54的问题。

[Q]

请告诉我如何配置未使用的SYNCbCDP/M引脚。

我的想法如下。

<我的想法>

* SYNCb CD EN寄存器=0 (SYNCb CD输入缓冲器已禁用)

*带电阻器的上拉SYNCbCDP引脚和带电阻器的下拉SYNCbCDM引脚(如LVDS故障安全电路)

我的想法是否正确?

此致,

Hiroshi Katsunaga

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    如果客户使用设备的通道C和D,则必须使用SYNCbCD。 如果它们不使用 这两个通道,它们可以使这些引脚保持浮动,并通过将"0"写入寄存器0x04的位D2来禁用SYNCbCD缓冲区。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的快速响应和清晰评论。
    我明白了。

    感谢您的合作。

    我还有一个关于ADS54J54中的CGS的问题。
    我会尽快将其作为其他标题发布。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga