This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:同步采样控制

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, PSIEVM, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641380/ads8900bevm-pdk-sync-sampling-control

部件号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他部件: PSIEVMADS8900B

您好,

我们要评估ADS8900BEVM-PDK,同时要回答以下问题

1,我们在TI官方网站上找不到购买PSIEVM的链接,您可以直接联系吗?

2,评估ADS8900时,我们要控制与输入信号相关的获取操作相位。 换言之,PHI板是否支持外部时钟输入? 使其与外部时钟源一起运行。

此致,

汽运零担

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汽运零担:

    1.套件中包含精密信号喷嘴(PSI)板。
    2. PHI控制器板当前不支持外部时钟源。 但是,ADC的采样速率可以在计算机的用户界面中设置。 此外,PHI控制器与PSI模拟信号完全异步,因此相位将是随机的。

    ——布莱恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    除了PSI作为信号源外,我们还想使用ADS8900EVM测试自己的信号,必须使用信号源进行同步采样。  那么PHI板上是否有一个时钟? 我们可以将时钟用作系统的基本时钟源。

    此致,

    汽运零担

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汽运零担:

    PHI当前不支持时钟输出。 该系统(包括PSI信号源板,ADS8900B EVM,PHI控制器板和PC上运行的软件)可验证ADC的性能,而无需实施一致采样。 通常,来自PSI的测试信号是2kHz正弦波,由ADC在1MHz时采样。 采集样本,计算FFT,并应用7个术语的Blackman-Harris窗口。 使用窗口化,可以证明性能与一致的采样数据"非常接近"。

    ——布莱恩