This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:4GHz和直流耦合时的外部时钟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, LMH3401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641242/adc12dj3200evm-external-clocking-at-4ghz-and-dc-coupling

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12DJ3200,LMH5401 LMH3401

您好,

 

我有几个关于ADC12DJ3200及其评估板功能的问题。

 

  1. ADC12DJ3200数据表指定了单模式操作中6.4Gsps的采样率,但最大时钟频率指定为3.2GHz。 6.4GSps是否通过内部工程实现? 这是否意味着4GHz时钟不能用于实现4Gsps的采样速率?

2.我们希望将输入信号与ADC12DJ3200EVM进行直流耦合。 是否需要对评估板进行任何修改? 此外,您是否有推荐的差分放大器,在整个8GHz带宽上具有平坦增益?

谢谢!

Apurva S. Gowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Apurva

    1.使用JMODE 0,1,4,5和17实现6.4 GSPS采样率。 在这些模式中,单个ADC输入在输入CLK的上升和下降边缘采样。

    2.通过删除R1和R4,并安装R180和R179 (0欧姆电阻器),可以使用直流耦合输入驱动ADC。 请参阅ADC12DJ3200EVM原理图的第2页: /CFS文件/__key/communityserver-discussion-components文件/73/6866.ADC12DJ3200_5F00_HSP001EVM_2D00_SCH_5F00_A.pdf 应用3200应用于INA+和INA-连接器的输入信号应具有0V的共模电压和约+0.4V至-0.4V的差动电压范围。

    带宽和性能最高的全差动放大器是LMH3401 (固定增益)和LMH5401 (电阻器设置增益)。 这些不能覆盖整个8 GHz带宽,但是TI提供的最佳产品。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim。 所以如果我在JMODE 0中为ADC计时时使用了2GHz正弦波,它将在4Gsps采样,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 时钟振幅必须满足数据表中的"工作条件"表中列出的要求。 时钟相位噪声必须较低(类似于ADC的孔径抖动),以确保不会影响转换器的采样SNR。
    此致,
    Jim B