This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:从采样数据计算"I/Q偏移调整","I/Q FSR调整"和"DES定时调整"的算法

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641569/adc12d1600rf-algorithm-to-calculate-i-q-offset-adjust-i-q-fsr-adjust-and-des-timing-adjust-from-sampled-data

部件号:ADC12D1600RF

TI是否有算法描述或软件用于根据 采样数据计算"I/Q偏移调整","I/Q FSR调整"和"DES定时调整"?  如果是,他们是否愿意与客户分享?

我正在DES模式下录制一个几乎全刻度的音调。  音频被相位锁定在采样时钟发生器上。  因此,采样数据的频率与信号发生器中设定的频率完全匹配。  我选择一个频率,它将在记录的数据中生成整数的周期数。  我正在研究一种算法,该算法将自动计算上述寄存器设置,以实现最佳的刺激缓解,但如果TI已经有了他们愿意共享的算法,那就更好了。

此致,

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott

    很遗憾,我没有预设的算法可供分享。

    我认为您的测试信号正常,我将按以下顺序执行优化:

    1. 在ADC通电,配置和计时的情况下,在稳定的工作温度下执行校准。
    2. 应用测试信号并微调偏移设置以匹配直流偏移。 您可以从基于典型偏移步进大小的估计更改开始,然后执行增量搜索以获得最佳最终结果。
    3. 微调满刻度范围设置以优化振幅匹配。 在这方面应采用与冲销类似的方法。
    4. 微调DES正时调整以最小化FS/2-Fin正时正时。 您需要一个初始调整步骤来确定从中尺度向哪个方向前进。 然后,某种类型的二进制搜索应该可以工作。
    5. 重新调整满刻度范围设置,查看是否可以进一步减少FS/2-Fin正时正时正时。

    此致,

    Jim B