This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881EVMV2-PDK:ADC pro和PSI输出频率问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADCPRO, ADS8881EVMV2-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640528/ads8881evmv2-pdk-adc-pro-and-psi-output-frequency-problem

部件号:ADS8881EVMV2-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8881ADCPro

大家好,我在实验室测试ADS8881 EVM时遇到了一些问题

我使用了两块测试板:

  • PSI (精密信号进样器)+ ADS8881 EVM + ADC专业
  • PSI (精密信号进样器)+ ADS8881 EVM2 + EVM GUI

问题如下:

  • PSI (精密信号进样器)+ ADS8881 EVM + ADC专业
    • 如何设置FFT? 我发现基波漏电箱,谐波漏电箱对SNR和THD有很大影响
    • 附件“1-ADC pro > SFDR”中的SFDR似乎不正确
  •  psi (精密信号喷油器)
    • PSI是否仅用于输出2kHz? 输出1kHz或3kHz时,SNR结果非常差(52.9dB@1kHz, 72.9dB@3kHz)

现在我有AP525,但我没有差分BNC到SMA电缆。 那么,我是否可以使用PSI@2kHz进行测试? 如果要调整输入信号频率,该怎么办?

期待您的回复。 谢谢你。

Marc

如何设置以下 参数?

谐波泄漏箱=0,THD=-112.8dB

谐波泄漏箱= 3,THD=- 103.31 dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    我们正在调查此事;我们将很快回复您。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    ADS8881EVv2-PDK是在紧凑型PHI板控制器上开发的新评估套件。 它取代了基于MMB0平台和ADCPro的传统ADS8881EVM-PDK。

    对于新的ADS8881EVMv2-PDK,FFT频谱分析工具默认使用7个术语的Blackman-Harris窗口,软件自动应用相应的泄漏箱,还提供SFDR的准确测量。

    如您所述,使用传统ADS8881EVM-PDK ADCPro时,必须手动设置泄漏箱。 在ADCPro上,请选择7端B-Harris窗口,窗口泄漏引脚应设置为7个直流泄漏箱,±7个基础箱和±7个谐波泄漏箱。  有关FFT窗口的更多详细信息,请访问:

    http://electronicdesign.com/analogue/choose-right-fft-window-function-when-evaluating-precision-adcs

    为了获得ADS8881的预期FFT性能,必须应用非常纯正弦信号。 PSI (精确信号源)在2KHz时提供非常纯净,低失真,低噪声信号。 它通过使用带8阶带通滤波器(调谐为2KHz)的音频DAC级联来实现此信号纯度。

    在PSI (精密信号进样器)上,可以超控2-KHz带通滤波器并测试其他频率;但是,由于没有2kHz带通滤波器,信号质量会下降;因此ADS8881不会反映预期的FFT性能。 如果您需要在其他频率测试交流性能;我建议使用全差分高性能信号发生器。 在Audio Precision中,通过使用正确屏蔽的电缆将AP的平衡输出连接到EVM的SMA输入,可以获得最佳性能。

    如果您要覆盖PSI板中的带通滤波器,则需要将JP1和JP3跳线从FLT位置移至BP位置。 下图取自显示PSI跳线的ADS8900用户指南。 请注意,与2khz滤波信号相比,性能将下降。

    非常感谢,

    此致,

    Luis Choye

    SAR ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    非常感谢您的详细回复。

    我选择7个术语B-Harris,其中包含7个直流泄漏箱,±7个基波箱和±7个谐波泄漏箱。

    PSI@2kHz下的结果如下所示,SNR为110dB,甚至高于数据表,可能不够精确。

    似乎ADS8881 EMV2 + EVM GUI优于ADS8881 EMV + ADC Pro。  所以我想用前一个来做以下测试。

    您的意见如何?

    再次感谢。

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我想再问一个问题,如果我想测试直流性能并校准ADS8881 EVM2的增益和偏移,我需要一个准确的源。 您是否有任何推荐的仪器?

    现在我有AP525和PSI以及精度为100nV的SourceMeter。 所有这些似乎都不符合LSB的要求。

    那么,您能给出一些建议吗?

    非常感谢。

    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    是的,请使用ADS8881EVMv2-PDK进行交流测试,因为此GUI提供准确的FFT结果,而传统的ADS8881EVM-PDK现在已经过时。 稳定,高精度,低漂移直流电源(如Data Precision 8200校准器)可与高分辨率仪表(Agilent 3458或等效物)结合使用,以准确测量ADC输入端的电压,从而执行增益误差测量。 您还必须确保考虑测量中参考的初始准确性。

    使用AP的平衡输出时,ADS8881EVM将达到性能要求。 通过正确屏蔽电缆将AP的平衡输出连接到EVM的SMA输入,可以获得最佳性能。 确保在测试中使用接近满刻度(-0.5dB)的全差分信号。 或者,您可以使用PSI板。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的详细答复和建议。 我将使用ADS8881EVMv2和PSI执行以下测试。

    此致,

    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    请参阅下面的内容,我之前已经使用AP SYS-2722测试了一款新的ADS8881EVMV2,它通过屏蔽电缆与ADS8881EVMv2上的SMA输入连接,具有XLR平衡输出。  请参见以下符合SNR=99.1dB和THD=-121.5dB的设置和FFT结果图片。

    我使用Fin=1kHz来区分PSI板(2kHz)。

    谢谢,此致,

    Luis Choye

    SAR ADC应用