This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC产品选择---支持从DC到1MHz

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631107/adc-product-select-----support-from-dc-to-1mhz

您好,我能找到一款支持从直流到1MHz (或500kHz)输入频率的ADC产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好庄,

    我建议使用参数搜索来帮助缩小您的选择范围。 我们提供了许多可采样高达1 MHz的输入信号的设备,但在选择设备时,还有许多其他因素需要考虑,例如:

    解决方案
    —输入数量
    -接口类型
    —ADC体系结构
    其他许多

    下面是参数搜索的链接,该搜索带有一个过滤器,用于支持高达1 MHz输入的2MSP+器件。

    www.ti.com/.../products.html