This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用AFE5809,LM9.653万,LM9.655万,LM9.657万设计128通道超声成像系统

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630832/designing-a-128-channel-ultrasound-imaging-system-using-the-afe5809-lm96530-lm96550-lm96570

“Thread:AFE5809LM9.657万”中讨论的其它部件

大家好,

我希望创建一个128通道超声波系统,使用 AFE5809来接收系统,LM9.653万作为T/R开关,LM9.655万作为脉冲,LM9.657万来形成脉冲。 FPGA 我在查看每个组件的数据表,我找不到任何有关多芯片集成的信息,特别是LM9.657万,因为 2个或更多芯片之间的确切输出传播延迟未知,这将阻止使用IC进行任何传输波束形成。 我看了之前在论坛上发布的这个问题: http://e2e.ti.com/support/other_analogue/imaging_afes/f/239/t/23.0591万 ,其中提到波束形成器的TOD对于芯片上的所有通道都是相同的,但根据数据表,每个通道的脉冲模式(即TOD)可以不同。 在Rx和Tx端,是否知道每个芯片的传播延迟?

我还在考虑使用 声纳接收器路径子系统参考设计,使用前端Rx侧的AFE5809,但注意到AFE5809也有评估板。 与成像系统的评估板相比,使用此设计的过程是什么?

另外,我还在寻找TX-SDK-V1或TX-SDK-V2的原理图,以设计模拟电子设备的传输端。 这些设计是否在线提供,或者是否有对应的评估板(例如AFE5xx)?

最佳,