This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734EVM:SPI通信故障

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630851/dac8734evm-trouble-with-spi-communication

部件号:DAC8734EVM

HI,使用具有500kHz SPI时钟的3V3微控制器进行调试。  时钟怠速低。  数据在上升边缘上发生变化。  以下是逻辑跟踪示例:

板跳线处于默认位置。 DAC通道上的增益为4。  /LDAC被拉低。  硬件/RST未被拉低。  主板上的参考电压检查正常。

无法控制GPIO通道,它们保持为高或驱动DAC值,它们保持为零。  使用的默认启动命令为0x00,0x02bc。  用于将DAC0设置为0xf000的命令为0x04,0xf000。

GPIO保持为高,DAC保持为零。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到一段YouTube视频 www.youtube.com/watch,该视频表明MOSI线位于主板的底部接头上,而不是顶部。 问题已解决。 我重新阅读了2010年9月的用户指南。 我在这里看不到那些重要的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russ,

    首先,我对延迟回复表示歉意。 我们为此产品通常指派的工程师最近不能使用,因此我们在星期一未收到回复。

    感谢您加入E2E社区,如果我们还能为您提供帮助,请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russ:

    我假设您必须使用外部电源来驱动EVM,因为您使用的是微控制器而不是主板来驱动EVM。 了解所有电源(尤其是IOVDD)是否正确是一个好主意。 您能测量它们并告知我们吗?

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    请参阅上面的第一个答复,问题已解决。  问题是MOSI针脚的位置。  它是2.11 上的一种,仅位于主板的下侧。

    我正在使用3V3 IOVDD。  JP8设置正确。  我可以将SPI时钟驱动到15Mhz,但不能更高。  目前这不 是一个问题。

    谢谢!

    -Russ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Russ的确认。 我有点困惑。

    此致,
    Uttam