This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881EVMV2-PDK:增益错误问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640834/ads8881evmv2-pdk-gain-error-problem

部件号:ADS8881EVMV2-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8881ADS9110

大家好,我对ADS8881 EVM2的BOM中的电阻准确度有疑问。

如您所见,R13/R16 仅具有1 % 精度, 这意味着此阶段的增益误差围绕1 % ,远远高于1 LSB要求。

我认为这会大大降低直流性能,使ADS8881的高分辨率和REF的高精度变得无用?

我还检查了ADS9110 EVM,其电阻精度为0.1 % ,也不符合LSB精度。

那么,您能告诉我如何计算ADS8881 EVM的直流精确度吗?

谢谢。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    ADS8881器件的典型增益错误为0.005 % ,最大增益错误规范为0.01 % ;因此,即使使用0.1 % 精密电阻器,也仍不符合规范。  可以购买高精度0.01 % 电阻器并将其更换到评估板中;但是这会提高评估板的成本。

    许多关心DC精度的客户执行采集系统的偏移和增益校准。  为了使校准有效,需要一个低噪声且校准良好的直流电源(精度高于被测ADC)来执行两点增益校准。  如果精密电阻器匹配和/或温度漂移较低,则校准可消除偏移和增益误差。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的详细回复。 这对我很有帮助。

    此致,

    Marc