This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:如何在DAC38J84上输出DC

Guru**** 2814395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641254/dac38j84evm-how-to-output-dc-on-dac38j84

部件号:DAC38J84EVM

您好,

是否有方法通过向DAC提供恒定数据来输出DC? 我可以应用常量并混合到更高频率,但我无法在示波器上看到直流电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    如果输出路径中有变压器,它将不会通过直流电。 您需要在两个输出端接正确(50欧姆至GND)的情况下直接监控DAC输出。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊好的。 我看到DAC评估板上的变压器。 谢谢!