This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:DNL

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631124/ads1246-dnl

部件号:ADS1246
在“线程: ADS1146”中讨论的其他部件

您好-

ADS1246的DNL是什么? 我们注意到ADS1146数据表中没有显示分辨率规范行上缺少的代码,但24b版本的代码则不正确。 请您评论一下此错误测量吗?

谢谢,此致,

Tim Starr代表GB@ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,


    根据ADC的性质,此ADC和其他 Δ-Σ 类型ADC的DNL应小于1 LSB。 ADS1246也不应缺少代码,但这在ADS1146中而不是在ADS1246中注明,原因有两个。

    首先,在ADS1246上,测量中的噪声将大于LSB (以及任何DNL),如果不进行显著平均,则很难察觉到LSB (以及任何DNL)。 在ADS1146中,噪声小于LSB,因此更重要的是注意不要缺少代码作为规范。

    其次,由于ADS1146是16位ADC,因此它通常与其它SAR转换器进行比较,因为对于其它SAR转换器,没有缺少代码是常见的卖点。

    不管怎样,这两种器件在构造和操作上基本相同,而且它们的DNL应小于1 LSB。



    吴若瑟