This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45 12位旁路模式?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640972/adc32rf45-adc32rf45-12bit-bypass-mode

部件号:ADC32RF45

鹿。

我们在ADC32RF45上设计了自己的主板。
我有一个关于数据表“8.4 .2.3 ”的问题。 JESD204B帧总成处于旁路模式"

ADC32RF45 Core以14位处理数据。
但是,当数据传输到JESD204B时,将丢弃较低的2位并将其传输到12位。
如果12位处理方法正确,对SNR,SFDR和测试条件有何影响?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    由于3-GSPS时的12位分辨率,对性能没有显著影响。 如果分辨率在3-GSPS时为14位,则SFDR将保持不变,而SNR的变化将小于0.3dB。
    此致,
    Sourabh