This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:ADS7142-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142-Q1, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641468/ads7142-ads7142-q1

部件号:ADS7142

我正在查找ADS7142-Q1的未调整总误差,以计算ADC计数并将其发送到微控制器,有人能请我这样做吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sainath,

    Tue通过获取ADC错误的根和平方(RSS)来计算。 对于ADS7142,错误包括:

    偏移错误=+/- 0.75 LSB
    增益错误=+/-LSB %FSR =+/-LSB 0.03 1.2
    DNL =+/- 0.3 LSB
    INL =+/- 0.5 LSB

    通常使用最大值执行计算,但由于高级信息数据表尚未包含最大值,我选择了典型值。 我建议在发布完整的数据表后重新计算TUE。

    Tue = sqrt (0.75^2 + 1.2^2 + 0.3^2 + 0.5^2)= 1.53 LSB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Evan!

    您好,Sainath

    您提到的器件名为“ADS7142-Q1”。 此设备是否将用于汽车应用。

    本设备不是自动认证设备,但设计用于工业范围(-40C至125C)。 请告诉我您的最终应用程序

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet