This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881EVMV2-PDK:输入范围错误和整个主板断电问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640911/ads8881evmv2-pdk-input-range-error-and-whole-board-power-down-problem

部件号:ADS8881EVMV2-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8881

我正在测试RC充电桶对ADS8881的影响,因此我更改了R/C值以查看其影响。 我做了以下事情后遇到了一些问题:

  • 将R19和R20从4.99欧姆更改为10欧姆,1 % ,CR0603-16W-10R0FT
  • 将C20从0.01uF更改为22uF,X5R,6.3V,GRM21BR60J22.608万5 (我将输入电压设置为低于4 Vpp)

然后,我使用PSI作为输入源,偏移= 0V,频率= 2kHz,三个问题如下所示:

  • ADC代码错误

如果PSI输出Vpp= 3V,则ADS8.8881万 GUI代码仅为-8550 ~ 8550 (-0.3V至+0.3V)

  • 输入范围错误

如果PSI输出Vpp >3.6V,则整个EVM板将断电,并且三个LED都在顶部闪烁;

但如果PSI输出Vpp < 3.5V,则不会出现此问题。

  • 捕获错误

如果3.2V < PSI输出Vpp < 3.5V,则在我单击EVM上的“Capture”(捕获)后,整个EVM板将断电,并显示如下消息:

 

我认为这可能是PHI-EVM板的原因,所以我测试了PHI板的测试点电压。 首先我可以得到电压。 然后我不知道主板为什么损坏。

将EVM与计算机连接后,LED将闪烁。 但如果我打开GUI,整个主板将关闭,问题如下所示。 所以我现在不能用主板做测试。

  

期待您的回复,如果需要,我可以将主板发运给您。

今天我又问了几个问题,谢谢你们的病人,真诚的帮助。

此致,

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan:

    对不起,我需要更正一件事,我刚刚将R19或R20 (不是两者都更改,我不记得是哪一个)从4.99欧姆更改为10欧姆,1 % ,CR0603-16W-10R0FT。 其他人是一样的。

    谢谢。

    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    我将通过电子邮件直接与您联系,以了解评估板。  更换组件后,主板可能已损坏。

    谢谢,此致,

    路易斯