主题中讨论的其他部件:ADS8881
我正在测试RC充电桶对ADS8881的影响,因此我更改了R/C值以查看其影响。 我做了以下事情后遇到了一些问题:
- 将R19和R20从4.99欧姆更改为10欧姆,1 % ,CR0603-16W-10R0FT
- 将C20从0.01uF更改为22uF,X5R,6.3V,GRM21BR60J22.608万5 (我将输入电压设置为低于4 Vpp)
然后,我使用PSI作为输入源,偏移= 0V,频率= 2kHz,三个问题如下所示:
- ADC代码错误
如果PSI输出Vpp= 3V,则ADS8.8881万 GUI代码仅为-8550 ~ 8550 (-0.3V至+0.3V)
- 输入范围错误
如果PSI输出Vpp >3.6V,则整个EVM板将断电,并且三个LED都在顶部闪烁;
但如果PSI输出Vpp < 3.5V,则不会出现此问题。
- 捕获错误
如果3.2V < PSI输出Vpp < 3.5V,则在我单击EVM上的“Capture”(捕获)后,整个EVM板将断电,并显示如下消息:
我认为这可能是PHI-EVM板的原因,所以我测试了PHI板的测试点电压。 首先我可以得到电压。 然后我不知道主板为什么损坏。
将EVM与计算机连接后,LED将闪烁。 但如果我打开GUI,整个主板将关闭,问题如下所示。 所以我现在不能用主板做测试。
期待您的回复,如果需要,我可以将主板发运给您。
今天我又问了几个问题,谢谢你们的病人,真诚的帮助。
此致,
Marc