This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:通过MATLAB实现QMC增益,相位和偏移调整的自动化。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630819/tsw30sh84evm-automation-of-qmc-gain-phase-and-offset-adjustment-through-matlab

部件号:TSW30SH84EVM
主题中讨论的其他部件: DAC34SH84TSW1400EVM

晚上好,

我正在尝试通过MATLAB在TSW30SH84EVM上自动调整偏移,QMC相位和增益。 请问这方面是否有MATLAB的例子? 如果我能够 通过MATLAB填充TSW30SH84 GUI上的值,也就足够了。

谢谢,致以诚挚的问候,

普拉希德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉西德

    我们没有这样的东西。 此外,所有GUI都是从LabVIEW创建的。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    非常感谢您的快速响应。 通过使用MATLAB和提供的示例,我能够自动向TSW1400EVM发送数据。 连接到TSW1400W时,是否可以通过MATLAB写入DAC34SH84寄存器? DAC34SH84位于通过LVDS连接到TSW1400EVM的EVM上。

    我发现其他用户在较早时在不同的线程中提出了类似的请求,并向他提供了一些MATLAB和Python脚本。

    下面是对话的副本。

    "您好,Josh,

    是否确实要在LabVIEW中编写设备控制GUI? 还是只想自动化设备GUI控件? 我们确实有一些使用FTDI DLL并避免完全打开LabVIEW GUI的MATLAB和python脚本示例。

    如果您只需要自动化,则使用MATLAB或python,可能会更容易

    肯尼亚
    HSDC

    高速产品

    HPA "

    "你好,Ken,

    在本论坛帖子中,我们讨论了几个示例dll和自动化代码,包括TSW30SH84的LabVIEW示例。 您还发送了电子邮件给我MATLAB automation,这很有帮助。 我想知道您是否可以向我发送您在论坛上谈到的LabView示例?
    我曾尝试向您发送电子邮件,但似乎在您的TI电子邮件中遇到一些问题,我的电子邮件是joshj@udel.edu


    谢谢!
    Joshua Johnson"

    这些脚本中的任何一个对我也可能有用。

    谢谢,致以诚挚的问候,
    普拉希德