This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641236/ads52j90evm-ads52j90evm

部件号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVMADS52J90

我们将上述ADC与TSW14J56配合使用,并通过修改的Mathlab程序进行控制。 即使在独立模式下,仅HSDC Pro处于捕获,外部或内部触发模式,也已停止运行。 所有输入均已验证,但LED指示灯D1,3,8,10和17仅在TSW上亮起。 所有蓝色小指示灯均亮起。 如何确认哪个PCB有故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    您是否先将TSW14J56EVM或ADS52J90中的一个确定为故障原因? TSW14J56 (版本D)是否接通D28? 使用HSDC Pro加载固件后的主板?

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    感谢你的帮助。 你问的是我问的问题,我如何知道哪个板是坏男孩,这样我就可以得到一个RA来修理它。

    在我的第一个消息中,我没有看到DS28,因为电缆,但它亮起。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    当您尝试在HSDC Pro中完成捕获时,您看到的确切错误是什么?
    如您所知,两个主板上都有许多IC,了解准确的错误弹出窗口可能有助于缩小范围。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu:
    该设备正用于美国航天局/大学的实验,其故障导致研究工作中断。 今天早上我从DIGI-KEY购买了两块主板。 也许在时间允许的情况下,我会使用新的方法找出故障的罪魁祸首,然后加以处理。 感谢您的关注。
    Mike