This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:我应该使用什么配置寄存器设置源?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630233/adc32rf45-what-source-for-configuration-register-settings-should-i-use

部件号:ADC32RF45

ADC32RF45数据表指示我应咨询SBAA226以获取用于配置设备的寄存器设置(大多数未记录)。 我在本论坛上看到了它的链接,但我也看到了ADC32RF45EVM GUI的许多参考,它包括自己的寄存器设置。 GUI设置可能最近更新过。 我是否应该使用这些设置而不是SBAA226中的设置? 看起来存在一些差异;例如,SBAA226为每个Nyquist区域提供了3组不同的IL配置设置,而与GUI捆绑的文件具有单个IL配置部分,并且仅为NL配置设置提供不同的Nyquist配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    我们正在研究您的问题。 有人会尽快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:
    请浏览以下帖子,如果您仍面临任何困难,请告诉我。
    e2e.ti.com/.../232.2697万
    此致,
    Sourabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不确定该线程如何回答我的问题。 我已经知道SBAA226。 我的问题是,在两个冲突的配置设置源(SBAA226或EVM GUI附带的配置文件)中,哪一个应与生产芯片一起使用?

    此外,SBAA226随附的配置数据被标记为"3GSPS",这意味着它是以该采样速率使用的。 要在其他速率下使用ADC,应进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason。
    理想情况下,两个源都应产生相同的寄存器写入。 但是,如果发生冲突,则应使用SBAA226C作为参考。
    您的采样利率是多少? 什么是感兴趣的信号频段? 您的性能规格是什么?
    如果信息过于敏感,无法在公共论坛上披露,您可以通过sourabh.gupta@ti.com向我发送电子邮件。
    此外,在您创建配置文件后,请将我发送给我以供查看,以便我可以更好地帮助您。
    此致,
    Sourabh