This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:规格测量

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, ADS4149EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630425/ads4149-spec-measurements

部件号:ADS4149

您好,

我需要测试ADS4149的某些规格,如DNL,INL,增益和偏移错误。   这些参数似乎未出现在ADS4149EVM + TSW1405EVM的用户指南中。  

是否有简单/快速的方法来测试这些参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我们正在研究您的问题。 我们将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在EVM上,ADS4149采用交流耦合到驱动器(变压器)。 因此,要测试INL或DNL,您需要应用正弦波,收集和存储时间域数据,然后进行后处理。 您可以使用基于直方图的方法,在该方法中,您应该首先为在ADC的时间域数据中看到的代码生成理想的直方图,然后将其与代码的实际直方图进行比较。 您可以在Google上轻松找到与此主题相关的信息。 HSDC pro软件目前还不支持INL DNL计算。

    要测试增益错误,您需要在ADC的模拟输入之间差动连接直流电压源,同时将共模电压保持为0.95V,扫描差动电压并记录输出代码的中值。 然后,您可以在观察到的输出代码上安装一条线,查看其梯度以查找直流增益错误。

    要测试偏移错误,您只需将模拟输入的P和M端子短接到VCM引脚即可。 然后,ADC输出中的中位数代码表示偏移错误。

    因此:

    1. INL DNL测试:无需修改现有EVM,但需要对收集的时间域数据进行后期处理。

    2.直流增益错误:需要对现有EVM进行修改以强制差动直流电压。 需要简单的时域数据后处理。

    3.偏移错误:无需对现有EVM进行修改。 HSDC pro本身中显示的代码的中值表示偏移错误。

    此致,

    Sourabh