This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:去步]#39;停用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641283/ads1296-pace-out-s-dead

部件号:ADS1296

使用此ECG前端部件已有4年多,直到今天都没有问题。  想要使用pace_out pin,但遇到了问题。  设置起搏器的起搏放大器开(位0高),并将其路由进3出PACE2和进2出PACE1,因此寄存器是使用0.0011万编写的。

 然后我探测出这些PACE OUT引脚,希望看到测试ECG 信号输入 in2和in3,并接近原始输入的水平(我们将in2和in3的PGA设为增益2)。

问题:这些超出的步速没有信号,只是直流偏移至-1.25V。  总的来说,操作的平衡仍然正常,我们可以在   读取A/D和输出到显示屏后看到输入到输入2和输入3的信号。  根据您的建议,将这些PACE OUT连接起来以用于速度检测,我发现有AC耦合。  我们不是将这些输出用于速度检测,而是仅用于缓冲PGA输出。  此外,交流电耦合了示波器,但在这些PACE输出上仍然看不到任何信号。   请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roger,

    感谢您使用我们的ADS1296!

    您能否向我们发送设备的完整注册设置? 只有地址(十六进制)||值(十六进制)可以接受,我可以查看它们。

    此致,