请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE4300 您好,
AFE4300是否有一个替代组件,可在较低的功率和较小的占地面积内进行车身成分(即电流注入,测量负载中的电压以获得阻抗)? 我对体重秤应用不感兴趣,而只是看一款用于身体成分的设备,或者使用电流驱动器,电压测量和ADC进行复杂阻抗测量。 非常感谢。
此致,
米兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.