This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AD/DA单板

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7222, AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630769/ad-da-single-board

主题中讨论的其他部件:AFE7222AFE7225

尊敬的:

  有人能帮我找到一个AD/DA板(>=12位,>=10MSPS),至少有2个输入通道和1个输出通道(基本上是多通道)吗?

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rabah:

    我注意到你没有具体说明提出建议所需的抽样率。  请浏览以下链接中的信息,以缩小数据转换器的可能选择范围。     对于ADC:  

    对于DAC:    

    在每个产品文件夹中,您可以单击工具和软件选项卡以确定哪些评估模块可用。  

    此致,
    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    是的,提到它的ADC为10MSps。 和DAC (100MSPS)。

    此致

    拉巴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rabah:

    感谢您提供更多详细信息。 我建议您看看TI的AFE7225,它是一个双通道,12位,125MSPS ADC和双通道12位,250MSPS DAC,具有一个封装的辅助ADC和DAC。 AFE7222是具有65MSPS ADC和130MSPS DAC的相同器件。

    在这些产品文件夹中,如果单击工具和软件选项卡,您将找到这些产品的评估模块的链接。

    此致,
    标记