This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:角频率设置?

Guru**** 2801045 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639581/afe4300-corner-freq-settings

部件号:AFE4300

在第3.2 节中,有以下关于7.3 的说明。

"请注意,调制器的通带是调制器采样频率250 kSPS的整数倍数。 设置角频率
在INA之前的抗锯齿网络,以便在调制器频率的第一个倍数处有足够的衰减。"

如何通过寄存器设置反锯齿网络的角频率?

INA,我猜是仪表放大器。 ? PL确认

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundar,

    提到的别名网络是用户必须连接的外部电路。 因此,AFE4300无法控制。
    是的,INA是仪表放大器。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计中没有连接任何反锯齿网络。 是否强制? 您可以向我展示sbaa201a应用参考设计中的反锯齿组件吗?

    Thx

    周日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundar,

    在sbaa201a中,我们没有任何抗锯齿滤镜。
    对于AFE,此过滤器不是必需的,但根据最终应用程序,可能需要此过滤器。
    如果您保持这种状态,我建议您也在校准路径中保持相同的结构。 这将使相同的电流流经校准电阻器和车身阻抗。

    此致,
    Prabin