请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:ADS1298R, ADS1298我将ADS1298R EVM连接到MMB0电路板。 我可以正常运行LabView软件以查看ECG数据信号。 但是,我想通过USB从ADS1298中收集原始心电图数据,并将其保存到所连接PC上的文件中。 有人做过这件事吗? 如果是,如何操作?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Scott:
感谢您的提问。
数据可以直接从EVM GUI保存到文件中。 您是否看过 《ADS1298R用户指南》? 3.6 部分详细介绍了从每个分析工具保存数据所需的步骤以及可以保存数据的格式。
此致,