This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:内部温度传感器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629923/pga900-internal-temperature-sensor

部件号:PGA900

将ADC读数转换为温度的公式如下(PGA900数据表,第36页)

 温度[°C] =(T ADC代码- 171.0281万.3 )/ 6632.1  

使用PGA900EVM软件,我得到的读数是0x1E7986 (十进制为199.719万)。

根据公式,内部传感器温度应为43.26°C,但表中显示的温度为36.44.7632万°C

这种差异来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当前发布的GUI版本的内部温度传感器公式不正确。 您在帖子中包含的数据表公式是正确的,GUI输出不正确。 GUI将在未来几周内更新到Web上。 我将在新版本联机时更新此线程。

    此致,