This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS7843:ADS7843

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630583/compiler-ads7843-ads7843

部件号:ADS7843

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的各位:

     我对ADS7843有一些需要解决的问题,描述如下:

     我正在使用ADS7843连接四线电阻屏, 当使用中断配置时,可以通过单击触摸屏读取转换后的数据,数据和位置是相关联的。  但当我需要使用连续转换模式 (PD1和PD0设置为1)时 ,无需触摸: 读取数据转换基本上等同于在返回值时单击触摸屏中心位置; 触摸: 转换数据是位置数据。

     在连续转换模式下,我想知道何时不单击触摸屏,数据转换应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苗市

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miaomiao,您好!

    请参见数据表中的图2和图3。 这两个图都显示了测量Y位置的设置。 打开Y+和Y-驱动器,并且X+连接到ADC的+in输入。 触摸触摸屏时,触摸屏的X平面和Y平面之间存在连接。 使用X输入测量Y平面上触点处的电压。 如果未触摸屏幕,则X+未连接到Y平面。 返回的数据将无效,因为没有发生接触,因此ADC的+in输入处没有有效电压。

    Mike