This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881EVMV2-PDK:有关用户的问题ADS8881EVMV2_PDK的用户指南#39;s

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641204/ads8881evmv2-pdk-questions-about-user-s-guide-of-ads8881evmv2_pdk

部件号:ADS8881EVMV2-PDK
主题中讨论的其他部件:THS4551

您好,尊敬的先生/女士:

我有三个关于 ADS8881EVMV2_PDK用户指南的问题。

  1. 为什么THS4551的单输出电压是0.1 -4.5V,我认为应该是0.2 -4.5V?
  2. 0.1V电压是如何产生的? 它是由THS4551的输出电压轨限制或其他方式产生的?
  3. 4.99 ohm atfer THS4551的用途是什么? 我真的很困惑。

期待您的回复。 非常感谢。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    THS4551输出摆动取决于负载状况和温度;正如您所提到的,这取决于THS4551的输出级。  该数据表在使用1kOhm负载电阻器时,在25C时提供了从负轨产生的典型0.2V摆幅。  在上述电路中,负载是RC滤波器,而不是恒定1kOhm负载,因此在低频或直流信号下,THS4551的输出级会看到高阻抗,通常能够向轨道旋转。  如果您想对温度和输入频率变化使用最保守的方法,最保守的方法可能是使用0.23V-4.5V。

    反馈回路中的4.99 欧姆电阻器用于增加相位裕度,从而在驱动R-C-R滤波器时提高电路的稳定性和稳定性(4.99ohm-10nF-4.99ohm)。 由于4.99 欧姆电阻器位于反馈回路中,因此它们不会导致增益误差,FDA的增益仅是1k欧姆反馈电阻器和1k欧姆输入电阻器比率的函数。

    有关使用TINA模拟进行FDA稳定性分析的详细会话,请参阅TI精密实验室: 全差动放大器:FDA稳定性和模拟相位裕度。  

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    请使用以下链接访问TI精密实验室:运算放大器,并向下滚动至15.3 部分,了解FDA稳定性和模拟相位裕度

    最佳,

    路易斯

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的详细回复。 我将使用TINA模拟FDA。

    此致,

    Marc