This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463EVM:输入时钟

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM, ADS5463, CDCM7005, LMX2582EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640754/ads5463evm-input-clock

部件号:ADS5463EVM
线程中讨论的其他部件: ADS5463CDCM7005LMX2582EVM

您好,

我对您的ADS5463EVM有一些疑问,现在我有了此评估板,但输入频率有一些问题。根据 ADS5463数据表,此芯片使用500 MHz,TI推荐 用于时钟解决方案的CDCM7005芯片。

1)为什么您的主板支持单端时钟输入,然后将其转换为差分时钟?

2)我是否可以访问您评估板中的差分时钟输入(原理图显示不可能)?  

3)我可以使用FPGA IOS驱动此输入吗?

4)如果我使用250MHz单端时钟驱动此输入,将工作还是不工作?

4)您是否有任何最佳且最简单的方法来驱动此500MHz输入时钟?

谢谢!

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir

    1) SE时钟输入易于与高质量信号发生器配合使用。 这些配置允许将来自发生器的高质量时钟信号连接到ADC的差分CLK+/-输入,从而提供尽可能最佳的抖动性能,从而产生尽可能最佳的SNR。

    2)差动输入不能在EVM上访问。

    3) FPGA生成的时钟信号的抖动(来自信号和功率噪声耦合等)通常高于ADC实现额定性能的抖动。 请参阅ADS5463数据表的“时钟输入”部分和表2,其中列出了特定输入信号频率应用的建议RMS时钟抖动。

    4)如果按ADS5463数据表中所示连接单端时钟,则设备将正常工作。 实现的性能将是CLK振幅和抖动以及输入信号频率的函数。

    5)驱动ADS5463EVM CLK输入的最佳方法是使用高质量的信号发生器,该信号发生器能够在50欧姆之间转换为500 MHz和1.5Vpp。 另一种可能是使用具有类似功能的时钟设备EVM。 LMX2582EVM是一个不错的选择。 在客户设计的主板上驱动ADS5463器件输入的最佳方法是使用具有所需输出频率,驱动电平和抖动性能的时钟器件。 一个很好的起点是时钟架构师在线工具,可从此处获取:

    http://www.ti.com/design-tools/signal-chain-design/clock-architect.html

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jim,

    但还有一个问题,如果我通过使用200MHz的高质量信号发生器来驱动ADS5463EVM单端输入时钟,那么我能否在ADC输出中实现200MSPS?

    此致,
    Amir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amir
    是的,应该正常工作。 ADC应在170MSPS的速度下工作缓慢。 (参见数据表中的图25)。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我有关于输入+Ain和-Ain的问题,这些输入不是真正的双极? 这个ADC不能按摩信号的负部分? 如果情况属实,您认为此ADC的负和正部分的输入信号测量是什么?

    谢谢!

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir

    此设备的模拟输入不能测量地下信号。 它们应使用具有标称共模电压和差动振幅的差分信号驱动,如数据表第3页上的推荐工作条件表中所示。

    如果您的信号以地面为中心,则需要使用不平衡变压器或差分放大器将其转换为正确的共模和差分振幅。 有关如何驱动模拟输入的详细信息,请参阅数据表的“输入配置”部分。

    此致,

    Jim B