This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:更高带宽的备选建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629912/ads8681-higher-bandwidth-alternative-suggestions

部件号:ADS8681
在“线程: ADS8509”中讨论的其它部件

我计划将ADS8681用于我的其中一个设计。 大双极输入范围(+-12V)引人注目,但我注意到输入滤波带宽仅为15kHz。  我正在尝试设计至少30kHz信号。  TI是否提供与ADS8681类似但具有更高/可调节LPF的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在调查此事,稍后会回复您

    此致,Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们没有能够支持这种频率的等效设备。 如果您提供更多的设计参数,我可以给出一个可能的选项。
    根据您所述的参数,我们提供了ADS8509/19。 这是采样率的折衷方案,但支持输入区的+/-12V输入

    此致,
    Cynthia